Operator Library: Hardware Platform
该算子向 VisualApplets 设计提供接收到的 CXP 触发数据。
在 CXP 2.0 中,Rx-trigger 是一个 4 位值,其解释可由用户自定义。每个接收到的触发数据包都会导致算子输出一个 0D 数据流的 4 位数据字。
在 CXP 1.x 中,Rx-trigger 是一个 1 位值。在这种情况下,算子同样提供 4 位接口。但是,bit[0] 用于编码接收到的 CXP 1.x 触发数据包,而 bits [1:3] 始终为零。触发信号的上升沿会输出一个值为 1 的数据字,而下降沿会输出一个值为 0 的数据字。
该算子使用一个资源 CxpRxTriggerPort,对于 imaFlex CXP-12 Quad,其范围为 {0, 1, 2, 3};对于 imaFlex CXP-12 Penta,其范围为 {0, 1, 2, 3, 4}。该资源对应于接收触发数据包的 CXP 通道。
| 适用于 Hardware Platform |
|---|
| imaFlex CXP-12 Penta |
| imaFlex CXP-12 Quad |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALD_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
以下示例展示了 CxpRxTrigger 算子的使用方式:
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
本文介绍了一种针对 CoaXPress12 的面阵扫描触发方式。 可以使用外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲来生成触发信号。

上一页